This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:断电问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939608/sn74avc4t245-power-down-issue

器件型号:SN74AVC4T245

您好,团队

我们的客户现在正在测试 SN74AVC4T245、他们发现断电时、1.8V 电源将达到峰值、如图所示。 您能否帮助确认电源峰值是否会影响缓冲器? 这是否会导致长期的可靠性风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我想我们缺少一些重要信息。

    我得到这是一个1.8V 电源轨,而线程标题表明你有一个“断电问题”--但除此之外,我不知道问题是什么。

    首先、您能否提供原理图?

    接下来、您能描述一下您遇到的问题吗?

    如果您实际上在问此电源曲线是否会对我们的器件造成问题、您能告诉我在这段时间内另一个电源引脚在做什么吗? 输入引脚怎么样? 输出是否连接到任何有源电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    通道如下所示、C2D_SLMAP_XX 信号来自 FPGA、为1.8V、 VDD_CTRL_1.8V 为电源。

    现在、在断电时发现它。 电源将在功率斜降期间具有峰值。 峰值是否会导致长期的可靠性风险?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您似乎只是将同一图像发布了两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Emrys:

    抱歉、请看 SCH 图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dane、  

    这很有帮助。

    在这种配置下、我不会看到使用该电源波形缩短器件寿命的任何危险。 电压绝不会超出建议的工作范围。

    当电源恢复时、缓冲器可能处于活动状态、但这很可能不会导致任何问题。 我唯一可以想到的情况是、如果同一总线上有其他东西、同时又开启、导致总线争用、这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    非常感谢您的确认!