This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:有关 Vcc 3V 规格的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939921/sn74lvc1g125-question-on-specifications-around-vcc-3v

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G175

您好!

我希望使用使用者缓冲器来驱动固态继电器内的3V LED。  为什么3V 电源有2个输出电流规格?  会导致一个电流输出与另一个电流输出的条件差异是什么?

例如、您能否在表7.3 Vcc =3V 中说明为 IOH 指定了两个电流电平的原因?   同样、对于 Vcc = 3V 时的表7.5、为什么给出两个电压范围(显然这与电流有关、但请说明)?   

此外、TI 是否提供具有3.0V 最小电压输出的3.3V 缓冲器?

 

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    对于逻辑电路、给出了输出电流条件(也称为建议的输出电流)、以显示您将在 PFET 和 nFET 的 Rdson 上看到的压降量(产生 VOH/Vol 规格)。 这是一个重要的信息、因为负载会变化、并且通常会有一个所需的 VIH/VIL 尝试被保持。 对于您的特定应用、这些值还可用于确定电阻器值、以获得 LED 所需的 IF/VF。

    您的第二个问题很棘手、因为我们的许多缓冲器的电流条件在 uA 范围内(模拟 CMOS 输入泄漏) 、然后导致最小 VOH 高于3V。不过、 我可以说、您已经为 LED 驱动选择了最佳器件、因为 LVC 系列缓冲器具有最强的驱动器(从而减少压降=>更高的 VOH)。 但是、我通常看到客户使用5V 电压来驱动 VF 为3V 的 LED、因为在3.3V 电压下几乎没有空间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有5V 总线;只有3.3V 总线。 我们驱动的继电器消耗的最大电流为15mA、因此我们需要知道缓冲器是否可以在该负载下保持3.3V 输出。  

    此外、缓冲器还需要在输入端使用下拉电阻器;或者、D-Flip 触发器(SN74LVC1G175)的输出能否直接进入缓冲器。   使用者缓冲器是否使用推挽输出?

    谢谢、

    HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    数据表提供了最坏情况下的2.4V VOH、其条件与您的情况非常相似。 缓冲器输入端不需要下拉电阻、除非需要避免输入端的电势浮动。 是的、该缓冲器具有推挽输出。