This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC7046A:CD74HC7046A

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938637/cd74hc7046a-cd74hc7046a

器件型号:CD74HC7046A

你好
我使用 R1-270k、R2-220K、C1-100pF 来获得500kHz、我想将频率锁定到市电(50Hz)。
我进行了频率分频、并使用了 PC2。
您能帮我计算 LPF 值吗?
(R3、R4、C2)。
最恰当的考虑
Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar、

    对于最简单的低通滤波器、您只需要2个组件:

    在计算此值时、基本上有两个因素:

    (1)稳定输出所需的时间

    (2) 输出电压纹波

    理想情况下、滤波器需要零时间将输出更新为正确的电压、该电压将是理想的直流值。  当然、这是不可能的。 您可以花很长时间进行数学运算、尝试优化这两个项目、但我发现这是一阶滤波器的浪费时间。

    我通常建议选择比所需工作频率小~ 2个数量级的低通滤波器转角频率。  在这种情况下、转角频率将为0.5Hz。

    一阶低通 RC 滤波器的转角频率公式为:f_c = 1/(2*PI*R*C)

    因此、我们可以重新排列该公式:

    R*C = 1/(2*pi*f_c)= 1/pi = 0.3183

    要接近该值、我们需要相当大的 R 和 C 值。  我将从1uF 电容器开始、因为这些电容器非常常见且易于获取。

    R*(1e-6)= 0.3183

    R = 0.3183e6 = 318.3k Ω

    选择最接近的1%电阻器值将得到324千欧。

    因此、最终一阶低通滤波器设计是这样的

    R3 = 324k Ω

    C2 = 1uF

    回到我们的2个标准、请注意、这将在~5RC = 1.62s 内趋稳、这对于一个电路来说是相对较长的时间。

    输入电压为5V 时、输出电压纹波将为~76mV、我认为这是非常好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您提供的信息、现在更清晰了。
    遗憾的是、我根据计算使用了值、我获得了所需的频率500kHz、但我没有50Hz 上的锁定。
    我尝试使用电位计进行测试、但没有任何明显的改进。
    是否有解决该问题的方法?
    VCO 的稳定性是多少?
    我 附加了信号的图片(文件名取决于引脚编号)。

    (插针1、插针13、插针4)

    最恰当的考虑

    Itamar 随附     的信号图片(文件名取决于引脚编号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itamar、

    VCO 的输出看起来与我们预期的完全相同(500kHz)。 您能否显示相位比较器的两个输入?  

    此外、VCO 输出的最后一幅图像看起来很奇怪-就像器件或探头的接地存在问题。 每个周期的电压应达到~0V。 我建议仔细检查所有接地连接、并确保您有一个去耦电容器。 如果所有检查都完成、您可能会尝试另一台设备以查看此设备是否已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    实际上、我得到500kHz 的频率、但我希望 PV2-out 将处于高阻抗状态、LD 将处于恒定高电平。
    我在所有组件中都使用了去耦电容器。
    VCO 输出的问题是由于示波器。
    我附上了您请求的两个输入。
    当然、Comp_in 为50Hz。
    非常感谢你的帮助。

    最恰当的考虑

    Itamar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您拍摄逻辑信号的示波器画面时,它们通常需要位于同一个显示屏上(2个或更多通道)--除非您只是关注信号完整性。 否则、您将无法看到相关时序、数据也不是很有用。 我可以理解、我们并不是所有人都有8个通道示波器、但如果您无法在具有相同时间刻度的同一显示屏上看到输入/输出、则很难对逻辑电路进行故障排除。

    根据我的经验、我发现 PC2比较器最容易出现错误、并且会进入这样一种状态:它会根据信号输入的时序在高阻态和高电平或低电平之间进行"移动"。

    看起来您的电路在执行它应该执行的操作-信号为~50Hz。 如果您可以在同一范围内查看 COMP_IN、SIG_IN 和 PC2_OUT 信号、则可以按照数据表中的逻辑图进行操作、并弄清发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在周末休息时回复得太晚了。
    我连接了两个输入:COMP_IN、SIG_IN。
    我没有连接 PC2_OUT、因为测量会影响信号。 从逻辑上讲、电路工作正常。我预期相位之间的差值为零、但情况并非如此、即使我获得了所需的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PC2的输出连接到示波器时会发生什么情况? 我不希望该节点使用高阻抗示波器探头时发生太大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了两张信号测量图。
    第一个使用 Prob X10、第二个使用 FET Prob (参考前一封电子邮件中的照片)
    您可以看到探头有影响、您还可以看到电路逻辑工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探头的10x 模式添加了一个与示波器内部1 Mohm 电阻串联的9 Mohm 电阻器、因此您可以预期信号会有一定的变化。

    PC2比较器的工作方式与预期的类似-在图的开头为高阻抗、允许电压保持在~2V (来自电容器)、然后强制输出高电平对电容器进行位充电、 最后再次释放线路、使电容器保持在大约2V。

    我想您会看到由于环路滤波器响应速度慢而导致的相位波动。

    可以添加有源环路滤波器来实现这一点、但这超出了我可以提供的支持范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢所有帮助