This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:具有钳位二极管的同向施密特触发器

Guru**** 2553550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN74HCS125, SN74HC541, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940330/sn74hc14-non-inverting-schmitt-trigger-with-clamp-diodes

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125SN74HC541SN74HC244

大家好

我的客户目前正在使用 SN74HC14来调节处理器的输入信号。 现在、他们有一个需要非反相器件的设计。

他们正在寻找一款具有接地钳位二极管和 VCC 的器件、以提供正负电流。

此外、它们还具有空间限制。

您能指向合适的器件吗?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要施密特触发输入、请使用 SN74HCS125。 否则、请使用 SN74HC244 (八个通道)或 SN74HC541 (六个通道、nice 引脚排列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明

    感谢您的快速回复。

    由于需要施密特触发输入、因此 它将是 SN74HCS125

    此致

    Ueli