This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72:温度范围内的最小 tpd?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940561/sn74hcs72-minimum-tpd-over-temperature

器件型号:SN74HCS72

我正在寻找一个 D-FF、当 VCC = 5V 时、在整个过程/温度范围内的最小 tpd 不小于4ns。

我对 SN74HCS72感兴趣、但 DS 仅列出了25℃时的典型值/最大值。
我们是否有过热特性数据?
如果是这样,在5V 时,该器件在整个温度范围内是否会有>5ns tpd (XCLK 至 Q)?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们只能保证数据表中的内容。

    我们确实有临时的字符数据-很遗憾、由于会议的原因、我几天内无法查看这些数据。  明天我将要求迪伦提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请通过电子邮件联系我、我将了解我们可以在这里做些什么。