This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 定制修改的 IC

Guru**** 2928610 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40110B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/940534/custom-modified-ics

主题中讨论的其他器件:CD40110B

注:这只是一个潜在的问题。  

是否有任何方法可以获得 TI 现有 IC、例如40110B 并对其电路进行轻微修改(例如用于 LED 的输出电阻器) 内置并订购此 IC、或者、如果可以实现所需的结果、您是否需要执行另一种方法、例如在其上带有 IC 的迷你电路板以及额外的器件(本示例中的电阻器)?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我不知道。 对于我们来说、为每个应用定制 IC 的成本非常高昂。

    您是否正在设计一个仅具有 CD40110B 和电阻器但没有电源或其他电路的系统? 通常、您只需在 PCB 设计中添加电阻器以及所有其他所需组件(电源、时钟源等)。

    对于我的个人项目、众所周知、我可以执行此指导页面(不属于 TI)中所示的操作: https://www.instructables.com/id/Put-Your-SMD-Parts-on-Standard-Perfboard/