This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:数据传输速率限制

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939790/txs0102-data-transfer-rate-limitation

器件型号:TXS0102

尊敬的先生:

我们的客户有一个具有2.85V MDIO 总线的 LTE 模块、需要连接一对2.7V 供电的 MDIO 从设备、MDC = 6.25MHz。

关于该器件的最大数据速率、数据表显示如下:推挽为24Mbps、漏极开路为2Mbps。

下面是我们的电路、在这种情况下使用 TXS0102时有任何问题? (例如 MDC = 6.25MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主器件和两个从器件是否使用推挽驱动器或开漏驱动器驱动 MDIO 信号?

    (0.15V 的差值不需要电平转换器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的产品中、主设备是 LTE 模块、而从设备仅是 QCA8334。 这两个器件均使用开漏驱动器驱动 MDIO 信号。

    这是否意味着最大数据速率取决于主器件或从器件?

    (如果主器件或从器件具有漏极开路驱动器、则最大数据速率为2Mbps、推挽驱动器为24Mbps、对吧?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据线是双向的。 如果任何器件使用漏极开路驱动器、则限制为2Mbps。

    如果没有电平转换器、为何不直接连接它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 QCA8334从器件的建议工作条件为2.83V (最大值)、并且主器件输出信号至少为2.85V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我了解、MDIO (通常称为 MDC)信号的时钟线是一个推挽驱动器、是单向的、而数据线(通常称为 MDIO)是双向的开漏。

    如果是这种情况、则 MDC 信号不应出现任何问题。 不过、MDIO 信号可能无法正常工作、因为它可能以类似的速度运行并且是漏极开路。

    我建议不要在转换器的输出端使用串联电阻器-此器件在内部使用串联开关、并且添加电阻只会降低性能/导致 V_OL 向上漂移。

    如果要使用 TXS 转换器、我建议将 MDIO 速度限制为2Mbps、这可能意味着将时钟频率降低至2Mbps。

    我同意 Clemens 的观点、在本例中、可能不需要翻译人员。 我建议与器件制造商联系、以了解它是否支持高于建议最大值的20mV 输入电压增加