This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:VCC 条件问题

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939292/sn74avc1t45-vcc-condition-question

器件型号:SN74AVC1T45

大家好、

如果在以下情况下存在使用问题、如果是故障模式、您是否告知我

什么是故障模式?

根据数据表、有一个"这个单位同相总线收发器使用两个状态独立的可配置电源轨。"

然后、为了确保理解、让我仔细检查一下。

1、在没有 VCCB 电源的情况下输入信号就不会出现 IC 损坏的可能性、对吧?

2、 在 IC 可能断开的情况下、仅在不提供 VCCA 的情况下提供 VCCB 没有问题、对吧?

如果您对上述用法有任何疑问、并且您处于故障模式、请告诉我们故障模式吗?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    [引用 user="K.Shidara"]

    1、在没有 VCCB 电源的情况下输入信号就不会出现 IC 损坏的可能性、对吧?

    [/报价]

    您需要确定"无 VCCB 电源"意味着 VCCB = 0V。 仅关闭电源通常会导致 VCCB 大于0V、以下情况将不适用。

    该器件具有过压容限输入、并包含 VCC 隔离功能。 如果任一电源为0V、则所有 I/O 引脚均处于高阻抗状态。 在电气特性表中将其明确定义为有效运行状态:

    [引用 user="K.Shidara"]

    2、 在 IC 可能断开的情况下、仅在不提供 VCCA 的情况下提供 VCCB 没有问题、对吧?

    [/报价]

    数据表的第9节规定:

    [引用用户="SN74AVC1T45数据表"]

    引脚 A 和方向控制引脚由 VCCA 支持

    [/报价]

    这意味着当 VCCA 电源从0V 斜升至1.2V 时、控制电路未完全通电、可能导致未知输出状态。  

    根据数据表中的第11.1节、VCCA 必须首先加电或与 VCCB 同时加电。 数据表指出:

    [引用用户="SN74AVC1T45数据表"]

    应始终遵循正确的加电序列、以避免电源电流过大、总线争用、振荡或其他异常

    [/报价]

    在这种低电压(低于1.2V)下、这些问题通常不是损坏或可靠性降低的主要问题、但在此期间、功耗很可能会超出额定规格、可能高达几毫安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys-San

    非常感谢您提供的详细信息。

    明白。

    谢谢

    此致、

    Shidara