This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:测量3V3侧的1.8V 信号

Guru**** 1973395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939241/lsf0108-q1-measuring-1-8v-signals-on-the-3v3-side

器件型号:LSF0108-Q1

客户使用 LSF0108QPWRQ 进行1.8V 至3.3V 转换。

遗憾的是、它们也在3V3侧测量1.8V 信号。

您可以查看所附的原理图、根据数据表建议、它们在 VCC 上使用了200k 电压。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表要求 EN 连接到 Vref_B

x 出现错误。请重试或与管理员联系。