This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:X 射线环境下的规定

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/939121/sn74lv14a-regulations-under-x-ray-environment

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件:SN54AC14-SP

尊敬的 TI 团队

我们收到了客户的询问、询问在 X 射线环境中放置 SN74LV14APWR 是否存在问题。

如果您查看 TI 的网站、您会发现以下有关 X 射线环境法规的说明。
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html

" X 射线信息

TI 通常不会在器件数据表中指定可接受的 X 射线水平。经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光低于100 rad (Si)))不敏感。但是、超过这些限制的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免这种情况。"


是否可以认识到、当 SN74LV14APWR 放置在 X 射线环境中时、它必须符合上述规格?
(或除上述规则外是否还有其他规则?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常不会对逻辑器件进行辐射测试、因此大多数 SN74器件在 X 射线环境下的性能没有保证。

    我们确实有一个符合施密特触发反相 器标准的 SN54AC14-SP。 它的额定 TID 为50krad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    该声明也应适用于该器件。