This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06-EP:漏极开路:逻辑表和说明之间存在差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06-EP, SN74LVC1G06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938820/sn74lvc1g06-ep-open-drain-discrepancy-between-logic-table-and-description

器件型号:SN74LVC1G06-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G06

你好

我希望使用 SN74LVC1G06-EP 作为其开漏输出。 在描述和数据表中的其他地方有很多相同的地方。 即使在开关图中、它也显示了 t-plz 和 t-pzl。

但是、在数据表第2页给出的函数表中、输出为 L H、而输出应为 L Z

可以对此进行澄清吗? 或者是我在这里遗漏了什么。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的"H"条目可在其他开漏器件的数据表中找到。 很明显、该表假设您使用的是上拉电阻器。

    在任何情况下、该器件都具有开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、atin、

    在我们较新的数据表中、我们更新了该数据表以区分"Z"和"H"、但我们在网络上仍有许多较旧的数据表。

    数据表正确具有 VOL 但没有 VOH 规格、这表示器件无法将输出驱动为高电平。

    Clemen 正确-器件的输出为漏极开路。 当开漏器件输出功能"高"电平时、它实际上只是处于高阻抗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    包含正确表的新数据表适用于 SN74LVC1G06、但在 SN74LVC1G06-EP 数据表中仍有问题(或令人困惑)。 我始终从官方来源获取数据表。

    由于我只查看了 EP 数据表、因此即使在数据表中的其他所有内容之后、我也有点困惑、因为这表明它是开漏输出。

    感谢您抽出宝贵时间进行回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、数据表的每个部分都告诉我它是漏极开路、除了那个表。

    那么、我现在肯定知道了。

    此致