This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:1.8V 时为100MHz

Guru**** 2507635 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74AUC1G125, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937983/sn74lvc1g125-100mhz-at-1-8v

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G125SN74LVC3G34

大家好、  

我想确认 我们的 SN74LVC1G125在1.8V 时是否可以在100MHz 下工作?

感谢您的回答、期待您的回答。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何选择小尺寸逻辑 器件、要求为80Mbps (40MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我建议您改为查看 SN74AUC1G125、该器件针对低电压运行进行了更好的优化。 并且在1.8V 工作电压下具有2.5ns 的最大延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您提供信息。 客户询问我们是否有 输出驱动电压为1.8V 大于12mA 的缓冲器?

    再次感谢您、期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    大多数逻辑器件驱动的电流将远远大于给定的数据表规格、但我们不再保证输出电压处于较高的电流值。


    如果客户在1.8V 电压下产生12mA 电流时需要保证 V_OH 或 V_OL、最佳解决方案是将单个器件的多个通道并联。 LVC 逻辑系列可能是最佳选择、因为它简单且具有强大的输出驱动器。

    SN74LVC3G34可保证 VOH 和 VOL 值为4mA、因此所有3个通道均可并联、以确保12mA 输出具有相同的 VOH 和 VOL 值。

    我应该注意的是、我从未见过需要该系统的系统。 LVC 的输出强度非常强、在不并联通道的情况下驱动任何信号线路不应出现任何问题。


    一种解决方案是使用3通道器件并向输出添加0欧姆电阻器,以便在最终设计中使用1、2或3个并行通道-- 然后、客户可以轻松修改其系统的 BOM 以获得所需的精确驱动强度。