This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938325/level-translator

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

我想将5V TTL 信号转换为 Xilinx (FPGA) VC707板 SMA 输入的 LVCMOS 输入。我应该使用哪个德州 IC?

以及如何进行相同的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从较高的电压转换为较低的电压、您可以使用任何 具有过压容限输入 的缓冲器、同时将较低的电压用作 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    您能否分享有关您的系统的详细信息?

    首先、我假设这是单向信号(即输入始终是输入、输出始终是输出)。 如果情况并非如此、请告诉我。

    对于输入信号:

    *乘以"5V TTL"、您是指_actual_TTL 信号(即 VOL = 0.4V 和 VOH = 2.4V)、还是指典型的5V CMOS 输出? 这是一个非常常见的混淆点。

    *输入信号的最小脉宽(或数据速率/工作频率)是多少?

    对于输出信号:

    *您在哪个 LVCMOS 电压节点上运行? 我们可以看到从0.7V 到3.3V 的一切以这种方式表示。

    *连接到器件输出侧的负载是多少。 您提到了 Xilinx FPGA、但我假设还有布线、可能还有连接器、传输线路、滤波器等

    根据上述信息、我们应该能够提出合理的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "5V TTL"表示实际 TTL 信号(即 VOL = 0.4V 和 VOH = 2.4V)、还是表示典型的5V CMOS 输出? 这是一个非常常见的混淆点

    我是说它是一个实际的单向 TTL 信号、脉冲宽度为20ns 至20ns、频率大约为 KHz

    对于输出信号:

    *您在哪个 LVCMOS 电压节点上运行? 我们可以看到从0.7V 到3.3V 的一切以这种方式表示。

    IAM 希望使用转换器的输出连接到 Xilinx FPGA (VC707)的 SMA 输入、因此符合其 LVCMOS1.8V 标准

    *连接到器件输出侧的负载是多少。 您提到了 Xilinx FPGA、但我假设还有布线、可能还有连接器、传输线路、滤波器等

    我不知道您的情况、而是计划将 Xilinx FPGA VC7070 VIS 短电缆的输入端连接到 VC707 Xilinx 电路板上的 SMA 连接器

    根据上述信息、我们应该能够提出合理的建议。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mandaakini、

    感谢您添加的信息。

    在脉冲宽度为20ns 的情况下,您的实际操作位速率为1/20ns = 50Mbps --即使您每秒只获得一个20ns 脉冲,它仍然是50Mbps 的数据速率,因为器件必须在几纳秒内响应。

    因此、从提供的信息、TTL 5V 输入到50Mbps 的1.8V LVCMOS 输出、我建议使用电源电压为1.8V 的 SN74LVC1G34。

    该器件支持任何电源电压下的5V 输入、并且在1.8V 电源电压下仅要求 VIL < 0.63V、这应与 TTL 输入信号保持一致。