This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G14:用于输出端口的上拉电阻器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938676/sn74aup1g14-pull-up-resistor-for-output-port

器件型号:SN74AUP1G14

您好!

如果使用上拉电阻器将输出端口上拉至 VCC、是否存在任何问题?
SN74AUP1G14支持部分断电(Ioff)。 因此、我认为、如果上拉电阻器的值较大、则不存在任何问题。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 在任何情况下、上拉至 VCC 都不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤