This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:输出(Y)和 VCC 之间内部钳位二极管的泄漏电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938568/sn74lvc1g17-leakage-current-of-internal-clamp-diode-between-output-y-and-vcc

器件型号:SN74LVC1G17

逻辑支持团队

就我看到的 SN71LVC1G17的绝对最大额定值而言、在输出(Y)和 VCC 之间放置了一个钳位二极管。 通常、钳位二极管具有很大的泄漏电流。 客户电路与1Mohm 电阻器端接、低电平阈值为最大值 因此、泄漏电流消耗小于400nA。

从 VCC 流向输出(Y)的泄漏电流是多少?

此外、

当输入电压大于 Vcc 时、从输入(A)到 VCC 的电流是多少?

谢谢

TAMIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 泄漏电流被指定为 II、即在5 μ A 的最大值。

    µA 一个无效输出、泄漏电流被指定为 Ioff、即、在最大10 μ A 时。
    对于有源输出、指定泄漏电流毫无意义、因为输出本身要强得多。

    您能否展示一个原理图、以及您怀疑泄漏电流到底在哪里流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    此常见问题解答还将在以下位置提供帮助: e2e.ti.com/.../723607。