This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:缓冲器 SN74LVT16244BDGGR 的功耗估算

Guru**** 2585125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938684/sn74lvt16244b-power-consumption-estimation-of-buffer-sn74lvt16244bdggr

器件型号:SN74LVT16244B

大家好、团队、

可以帮助我了解缓冲器的功耗吗?

我的客户正在使用 SN74LVT16244BDGGR、并希望从电源的角度了解该器件的功耗(包括每个输出引脚的负载功耗)。 因此,估计最坏情况下总功耗的计算如下:

Ptotal = P (静态)+ P (通过负载输出引脚)= ICC*VCC + IOH*VCC  

1.您能否告知上述估计是否有效?

2. 就 IOH/IOL 而言、IOH 32mA 是器件的拉电流、消耗功率。 IOL 64mA 是流入 GND 的灌电流、不会消耗功率。 正确吗?

3.就 ICC 而言,它根据输出状态显示不同的电流值。 如果我将其平均值计算出来并将其用作 ICC、是否正常?

感谢您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面显示的值是建议的运行条件、即电路不应超过的限值。 实际负载电流取决于实际负载。

    总功耗(器件和负载)为 ICC×VCC + Iload×VCC

    2.对于高电平输出引脚、IOH 是流入 VCC 引脚、流出输出引脚、流经负载和 GND 的电流。 对于低输出引脚、IOL 是从 VCC 流经负载进入输出引脚和从 GND 引脚流出的电流。

    这取决于有多少引脚处于高电平或低电平。 只有当一半的引脚为高电平时、才能对高电平和低电平值求平均值。