This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:regd 工作输出电流(IOH 和 IOL)计算

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938383/cd74hc4050-regd-operating-output-current-ioh-and-iol-calculation

器件型号:CD74HC4050

器件的 IOH 和 IOL 是什么?  

如何计算给定负载的 IOH 和 IOL 值?

器件的最大工作频率是多少?如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    I_OH 和 I_OL 通常指的是数据表中给出的特定 V_OH 和 V_OL 值的测试电流值(分别)

    如果您正在查看器件的最大电流额定值、则需要查看绝对最大额定值表:

    我们有一份应用报告、其中详细介绍了所有数据表规格、该报告位于 :https://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复