This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC32:输入端是否需要限流电阻器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS32, SN74AHC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938118/sn74hc32-do-i-need-current-limiting-resistor-on-input

器件型号:SN74HC32
主题中讨论的其他器件:SN74HCS32SN74AHC32

大家好。

 我们的设计中包含 SN74HC32PWR 器件。 我们注意到钳位电流为+/-20mA ( 数据表第4页)。

我们是否需要在输入端提供某种限流电阻器、或者直接从电源连接3.3V 逻辑高电平是安全的?

SN74HC32PWR 内部是否有任何内部下拉电阻器?

提前感谢您付出的时间和努力。

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么会钳制输入电压? 或门的电源是否低于3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是在3.3V 和输入之间放置一些限流电阻器。 这是必要的、还是我们可以将3.3V 直接连接到或门的输入引脚?

    电源电压为3.3V。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗;串联电阻器不会产生明显的影响。 您可以将输入直接连接到 VCC、GND 或逻辑输出。

    请注意、钳位电流限值是针对超出建议运行条件的电压指定的。


    请考虑改用更现代的 SN74AHC32或 SN74HCS32 (它们是直接替代产品)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想要重复检查的地方! 非常感谢您的澄清!

    谢谢、

    博扬。