This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A:远距离传输

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937399/sn54lvth244a-long-distance-transmission

器件型号:SN54LVTH244A

大家好、

客户希望使用 SN54LVTH244A 在45英尺的距离内传输数据。 信号会在该距离处降级吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长电缆具有特定的压降、但最大的问题是噪声和接地漂移。 使用军用温度范围意味着环境可能会产生电气噪声、因此我建议使用差分传输(M-LVDS 或 RS-422)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您分享您对在长电缆上传输信号时可能出现的问题的见解。 非常感谢您的支持。

    此致、

    Danilo