This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102用作缓冲器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937387/txs0102-txs0102-as-a-buffer

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T245

大家好、

我们计划使用 TXS0102DQE 作为缓冲器、将 UART 信号传输到一个电源域(板)到另一个电源域(板)。 两个域均由3.3V 电源供电、但由两个不同的3.3V 降压转换器(两个不同的电路板)供电。

请分享您对以下方案可靠性的反馈。

参考图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    您的图像未通过。 但是、TXS0102不会用作缓冲器、因为它本身不提供驱动强度。 因此、我不推荐它。 在此应用中、我推荐使用 SN74AXC2T245器件。