This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:未使用的输出

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937560/sn74hc4020-unused-outputs

器件型号:SN74HC4020

如果不需要器件的某些输出、可以使用哪种终端?

此器件~10kΩ LSTTL 逻辑……DS 提到了文献 SCBA004、指出未使用的输入应通过1k Ω 电阻器连接到 VCC/GND。

但未使用的输出会怎么样呢?

此致、

Darren