This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:5V 电平上升输出的波形

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245, SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937520/txb0108-waveform-of-5v-level-up-output

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、 SN74AHCT541

你(们)好。

我的客户使用 TXB0108将3.3V 电压提升至5V。 我看到输出如下图所示。 我认为这是因为驱动 电容负载的能力有限,所以我是否应该建议它们切换到 SN74AXC8T245 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、过大的负载看起来是这样的。

    如果信号是单向的、那么 SN74LVC8T245等方向控制转换器将会更好地工作。 (AXC 不高于3.3V)但对于3.3V→5V 转换、您只需使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT541。