This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:请求查看 TXB0104设计原理图

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937269/txb0104-asking-for-txb0104-design-schematic-review

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0102

大家好、

您是否会查看并提供有关 TXB0104原理图的评论?

感谢你的帮助。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    从 U6356上的网络名称中可以看出、它们正在尝试使用 TXB0104转换 I2C、这是不起作用的。  TXB 系列不支持外部上拉或下拉电阻器或开漏连接。

    我建议改用 LSF0102或 TXS0102。