This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:建议 VrefB 比 VrefA 高1V

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937219/lsf0204-vrefb-recommended-1v-higher-than-vrefa

器件型号:LSF0204

大家好、团队、

我的客户在其设计中使用 LSF0204、并有几个问题:

  1. 第14页指出  :“为了实现最佳信号完整性,建议 Vref_B 的电压比 Vref_A 高1.0V”。  这是个问题吗? 我使用的是1.8V 和2.5V。
  2. 我不确定是否使用了正确的端接。  我将 MDIO、MDC、Marwell 千兆位以太网收发器用于 FPGA。 有什么想法/建议吗?  我从第15页的表中选择了以下电阻器。 它们是否正确?   请参阅下面的内容。

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    我强烈建议尝试使用 LSF 转换器进行设计的任何人首先观看以下简短视频:  

    整个系列最多只需20分钟、或者他们可以挑选需要观看的视频-每段视频只有几分钟的时间。 我很难在一个帖子中重复这一级别的详细信息。

    请告诉我、是否有任何混淆或具体问题会再次出现。