This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:当 Vcc =3.3V 时、是否可以使用5V 上拉电阻

Guru**** 2534020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937164/sn74lvc07a-whether-can-use-5v-pull-up-when-vcc-3-3v

器件型号:SN74LVC07A

 大家好、

如果我的客户使用3.3V 作为 SN74LVC07ADR 的 VCC、他们是否可以使用5V 电压作为 Vo 和 Vi 的上拉电压?

谢谢~

此致、

Xing