This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:是否可以使用高级转换?

Guru**** 2817115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/937041/sn74lvc1g125-possible-up-level-translation-usage

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

您好!

我正在研究一种在 SN74LVC1G125上使用方便的 Ioff 功能进行电平上移的可能方法。 请参见下图。 基本上、RX 数据被馈入/OE、而正常数据输入被拉至 GND。 当 RX 输入为高电平(2.5V)时、case_RX 为 HiZ 并通过外部电阻器上拉。 我已经完成了一些 TINA 仿真、其中该电路按预期工作。

使用 SN74LVC1G125是否还有类似的其他注意事项? 在这种电路配置中是否安全?

此致、

Peiheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是仿真开漏缓冲器的有效方法。 但您也可以使用 SN74LVC1G07。