This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV08A:输入可耐受5V 电压?

Guru**** 2506675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936883/sn74lv08a-the-input-have-5v-tolerant

器件型号:SN74LV08A

大家好

我 将在 Vcc@3.3V 中使用 SN74LV08APW。
但输入信号的态度是5V。
在数据表中、VI (输入电压范围)是0至5.5V 的说明。
这是否意味着 LV08A 具有5V 耐压?

此致。