This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:CLK 输入转换时间

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936764/sn74lvc74a-clk-input-transition-time

器件型号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS74

您好、逻辑专家、

我的客户在 同一设计的两个不同应用中使用 SN74LVC74A。 我有几个问题。  

数据表将最大转换上升/下降速率规格为10ns/V 如果您超过 CLK 输入的此上升/下降速率、会发生什么情况? 我的客户的3.3V CLK 输入具有5ns 的上升时间(1.5ns/V 速率)。

2.如果上升沿和下降沿的时序非常不同、器件是否很重要? 在一个用例中、CLK 下降沿为5ns、但上升沿在~70us 时非常慢。  

谢谢!!
簧片