This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:SPI 和 UART 的电平位移

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC8T245, SN74LVC2T45, SN74AHCT125, SN74AHCT1G125, SN74AHCT541, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936672/txs0108e-level-shift-for-spi-and-uart

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、 SN74LVC2T45、 SN74AHCT125、 SN74AHCT1G125、 SN74AHCT541、 SN74LVC2G34

您好!

我的客户需要对 SPI 和 UART 进行电平转换。 它们可能需要将1个 SPI 主器件(3.3V)和多个 SPI 从器件(5V)连接在一起。 通道越多越好。

问题是:

TXS0108E 是否最适合这种情况?

将多个 SPI 从器件与 TXS0108E 连接在一起是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际需要多少个通道? 两个用于 UART、三个用于 SPI、另外为每个从器件选择一个芯片? 多少个从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、有多达8个 SPI 从器件、但我们不需要一个电平位移即可实现、我们可以使用多个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您需要向上移动10个通道、向下移动2个通道?

    3.3V 至5V 的转换可通过 SN74LVC8T245和 SN74LVC2T45等移位器来完成、但这些特定电压也可通过具有 TTL 兼容输入的纯缓冲器来处理、例如 SN74AHCT541、SN74AHCT125或 SN74AHCT1G125。 一个 CMOS 输出可驱动多个从器件。

    5V 至3.3V 的转换可通过 SN74LVC2T45等移位器来完成、也可通过具有可过压输入的纯缓冲器来处理、例如 SN74LVC2G34。