This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:对于 TXS0102,我们是否可以知道如何获得输出电压(最小值)(V) 1.65? 我看到数据表是 VCCB×0.67 (它应该是2.3V * 0.67吗?)。

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936507/txs0102-for-txs0102-may-we-know-how-to-get-output-voltage-min-v-1-65-i-see-datasheet-is-vccb-0-67-is-it-should-be-2-3v-0-67

器件型号:TXS0102

你(们)好,先生  

对于 TXS0102,我们是否可以知道如何获得“输出电压(最小值)(V) 1.65”? 我看到数据表是 VCCB×0.67 (它应该是2.3V * 0.67吗?)。

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    这取决于您的 VCCA 和 VCCB 电源连接。 您的 VCCA 和 VCCB 是什么?
    高输出电压(最小值)将为 VCCA * 0.67或 VCCB * 0.67、具体取决于输出。

    例如、如果 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 2.5V、则根据 TXS0102数据表中提供的测试条件、在最坏情况下、VOHA (min)将为1.206V、VOHB (min)将为1.675。   

    最棒的
    Michael