This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]输入参数

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913668/faq-h-input-parameters

用例和部件
建议

单稳多谐振荡器

电压转换器

输入参数
输出参数
功率和热性能 时序参数 逻辑技术 质量和制造  
仿真模型
  1. [常见问题解答]施加大于电源(VCC)的输入电压是否会影响逻辑器件的可靠性?
  2. [常见问题解答]器件输入引脚的阻抗是多少? 是 CMOS 器件还是双极器件?
  3. [常见问题解答] OE 引脚上是否需要下拉(或上拉)电阻器、或者能否将其直接连接到 TXS/TXB 电源?
  4. [常见问题解答]对于 TXS、TXB 器件、能否将 OE 引脚连接到 Vccb 电源引脚而不是 Vcca?
  5. [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚?
  6. [常见问题解答]为什么我的器件不在 VIH 或 VIL 下开关?
  7. [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?
  8. [常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道?
  9. [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
  10. [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?
  11. [常见问题解答] TXS 器件内部电阻器变化/容差是多少
  12. [常见问题解答]什么是浮点输入或浮点?
  13. [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最好使用哪种方法估算规格值?
  14. [常见问题解答]在3.3V 工作电压下、HCS 逻辑系列的性能规格是什么?
  15. [常见问题解答]总线保持电路是否仍然需要上拉/下拉电阻器?