This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:如果仅移动7个通道、如何处理最后2个引脚?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913680/txb0108-if-shifting-only-7-channels-what-to-do-with-the-last-2-pins

器件型号:TXB0108

我想使用 TXB0108来移动7个通道。  我应该将 A8连接到 GND 并使 B8保持开路、还是执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    此常见问题解答将在以下位置为您提供帮助: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/788628?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此常见问题解答的链接。  跟进: 现在看起来我们有2个频道、我们不会使用。  我能否将所有四个未使用的通道(A7、A8、B7、B8)连接在一起、然后通过一个100k 电阻接地、或者我是否需要4个单独的100k 电阻器、每个未使用的引脚一个?  后一种解决方案似乎相当过分。  要求使用该电阻器的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    在任何情况下、添加的电阻器都是在 I/O 上保持有效逻辑状态的预防措施。 您可以将它们组合在一起、但我仍然建议为 A 侧和 B 侧使用单独的电阻器。