This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电平转换器从 UART 1、8转换为 UART 3、3

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC2T245, SN74LVC1T45, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/918395/sn74lvc1t45-level-shifter-ffom-uart-1-8-to-uart-3-3

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245SN74LV1T34

您好!

我需要将1、8V UART (GPS 模块)搜掠到 ESP32 MCU 的3、3UART。

随附了我的原理图。

请验证它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。

    但您也可以 使用单个 SN74AVC2T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicola、

    如 Clemens 所述、您当前的实施方案将起作用、但可能有改进电路的空间。 我推荐我们新发布 的 SN74AXC2T245、 它将是此应用的完美选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家的快速回复。

    我需要一些可以用手焊接在 PCB 上的东西。 这就是我选择单个位模型的原因。 如果您有 SN74AXC2T245之类的双位器件  、我可以焊接  、请建议您使用?

    此外、我的应用需要低功耗。 我 µA 数据表中的“低功耗,最大 ICC 为4 μ A”。 您能否建议如何使器件在低功耗模式下工作? 请考虑每20分钟唤醒一次 MCU、并向 GPS 询问数据(UART 活动)。

    正在等待您的回复、

    再次感谢您的支持。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有2T245转换器仅在 QFN 中提供。

    您有单向信号;SN74LV1T34比 SN74LVC1T45便宜。

    所有 CMOS 逻辑器件的功耗都很低、最大值是极端温度下最坏情况下的泄漏电流;在正常条件下、预计会出现一些 nA。