This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:20MHz 时钟转换器

Guru**** 2769235 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914645/2n7001t-20mhz-clock-translator

器件型号:2N7001T

尊敬的所有人:

我想问2N7001T。

我们的客户正在考虑使用2N7001T 将1.8V (20MHz)的时钟信号更改为3.3V 的时钟信号、如下图所示。
2N7001T 是否可用于上述用途?

当我确认 E2E 的帖子时、会显示以下链接、并引入2N7001T 作为可转换26MHz 时钟信号的 IC、

因此、我认为它可以用于20MHz 时钟信号的转换。

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/703024/2591605?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=2N7001T#2591605

谨致问候、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2N7001T 在这些电压下支持20MHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢你的答复。

    尊敬的 TI 团队:

    我希望您回答我的问题。
    这是否与上述 Ladisch 先生的答案相同?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、奥特伊、

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    感谢你的答复。

    我想提出补充问题。

    在20MHz 时从1.8V 转换为3.3V 时、输入和输出波形的上升速率(下降速率)⊿V/⊿t 之间的差异是什么?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我对您的问题有点不清楚。 您是否询问了建议的输入转换率规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、迪伦

    感谢你的答复。

    我的解释是不够的。
    我想知道在将20MHz 时钟的电压电平从1.8V 转换为3.3V 时、⊿Vin/⊿tin 和⊿Vout/⊿tout 之间有多大的差异。
    (当然、条件是输入转换上升速率的建议值最大为100ns/V。)

    我很高兴您能告诉我、因为参考值是可以的。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    这很难量化、因为输入转换速率与我们的器件实际上没有任何关系、除了输入端增加的电容之外、不仅是因为输出转换速率不符合我们针对该器件的规格。 只要布线电容相当低、这些转换速率很可能相当相似、并且不应超出任何下行的最大输入转换速率规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦

    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    另一天有人告诉我、可以使用2N7001T 将20MHz 时钟的电压电平从1.8V 转换为3.3V、但当我查看数据表时、没有关于可操作信号频率的规格。
    是否有任何理由支持20MHz 时钟?
    (或者、如果您可以在数据表中显示原因、请告诉我。)

    我们的客户正在考虑2N7001T、他们问我2N7001T 为什么可以支持20MHz 时钟、因此我很乐意告诉您。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些电压下、最大传播延迟(tpd)为14ns。 20MHz 时钟在信号边沿之间具有25ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢你的答复。

    如下图所示、当您输入20MHz 时钟(信号边沿之间为25ns)时、器件的 tpd 最大值为14ns、因此不存在超过时钟半个周期的延迟。 是否完全有权利认识到它对应于?

    换句话说、是否可以识别不支持信号边沿间隔时间为14ns 或更短(频率为36MHz 或更高)的时钟?

    尊敬的 TI 团队:

    上面考虑了它支持20MHz 时钟的原因、但它是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    但是、使用 tpd 来推导最大频率只会得到理论上的最小值;实际的最大频率可能高于36MHz、因为即使在输出完成驱动至目标电压之前、输入也会发生变化。 但 TI 尚未对此进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch

    感谢你的答复。

    我理解您的答案。

    尊敬的 TI 团队

    Ladisch 认为2N7001T 支持20MHz 时钟的原因是什么?
    如果您有任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    Clemens 只提供了一种粗略估算的方法、这不是我个人使用的方法。 我知道该器件可以运行20MHz、因为我已经看到用于频率更高的应用、没有任何问题。  您始终可以使用专用 EVM 自行测试。