This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:RθJC(Ω 结至外壳热阻)Ω 规格

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917774/sn74lvc3g17-r-jc-junction-to-case-thermal-resistance-specification

器件型号:SN74LVC3G17

尊敬的技术支持团队:

我想通过实际测量来确认器件的温度。

请告诉我 SN74LVC3G17DCUR 的 RθJC(结至外壳热阻)规格。

有关 Tj 规格、已在另一个线程中确认。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够找到该器件的以下规格:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    213.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    78.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    93.0
    结果- psi JT (标准数据表值)
    7.1.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    92.4.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    最棒的

    徐伟业