This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:拉电流和灌电流

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917865/sn74lvc1g34-source-and-sink-current

器件型号:SN74LVC1G34

尊敬的 TI 团队:

拉电流和灌电流相对于 VCC 是否有任何特性。

如果不可用、您能否在 VCC = 4.9V 和5.1V 时分享拉电流和灌电流额定值。

提前感谢您。