This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:散热焊盘上的查询

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917816/lsf0108-query-on-thermal-pad

器件型号:LSF0108

您好!

我的客户正在使用 LSF0108RKS 双向 缓冲器。 它们使用全部8条线路、所用的最大驱动强度为每条线路4mA。  

他们已经提供 铜厚度为1.8mil 的隔离式中心焊盘来焊接散热焊盘。 是否有必要在散热焊盘上提供过孔 并在 内层中提供平面 ? 请在此处提供建议。 它们使用的是16层堆叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8×20 Ω×(4mA)²≈2.5mW

    2.5mW×49.3°C/W≈0.1°C

    它称为"热"、但焊盘对该器件没有实际的热效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它们只能焊接到一个平面、不需要提供与其他接地端相连的过孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会产生任何影响。