This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:两个输出电流?

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916913/sn74lvc2g07-two-output-currents

器件型号:SN74LVC2G07

团队、

SN74LVC2G07的数据表中列出了两个输出电流。  如何解释?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为这两个电流指定了不同的电气特性。

    但是、在该表中列出这两个值是没有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I_OL 是用于确定 V_OL 的测试条件。 根据您尝试满足的 V_OL 值、您可以选择这两个值中的任何一个作为使用3V 电源时的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    我发送的数据表的屏幕截图显示了一个 VCC 的两个不同 IOL 规格、没有其他列来区分这两个规格。  我正在尝试销售一种设计,说明缓冲器能够吸收24mA 电流,但我不确定是因为数据表的模糊性。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 IOL 值不是规格、而是测试条件。

    如果压降必须最大为0.4V、则可以灌入高达16mA 的电流。
    如果压降必须最大为0.55V、则可以灌入高达24mA 的电流。

    缓冲器能够吸收高达50mA 的电流(绝对最大额定值)、但压降将更高(不保证)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要将输出电压限制为0.55V、建议使用24mA 最大输出电流、如果要将输出电压限制为0.4V 最大值、建议使用12mA 最大输出电流。 这两个值都是_推荐_最大值、而不是器件的限制。

    在您的情况下、灌电流为24mA 时、最大输出电压将为0.55V。 这在系统设计中是可以接受的吗?

    SN74LVC2G07的最大输出灌电流为每通道50mA (绝对最大额定值表)。 24mA 远低于最大额定值、因此不应存在损坏问题。 唯一的问题是输出电压过高、系统无法正常运行。

    如果需要较低的电压、可将通道并联以增加驱动强度并将电压降低一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比我的回复简洁得多-谢谢 Clemens。