This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH32373A:工作电流和待机电流值是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH32373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913831/sn74lvch32373a-what-s-the-operating-and-standby-current-value

器件型号:SN74LVCH32373A

尊敬的先生:

我是 Arrow Korea 的 FAE。

我将根据客户的新项目设计该部件。

我们的客户希望单独了解工作电流和待机电流值、包括测试条件。

请在检查后告诉我。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的客户无法通过您的指南计算该值。

    我想 单独获取有关工作电流和待机电流值的信息、包括 SN74LVCH32373A 的测试条件。

    请给我您的答案吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题到底是什么? 该数据表列出了 ICC ≤40 µA 和 CPD ≈39pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我有另一个问题。

    我们的客户希望通过 MCU 的单个 GPIO (仅一个)控制 SN74LVCH32373A 的所有 OE 引脚(总 OE 引脚= 12引脚)。

    如果按上述方式进行配置、则必须在 MCU 的 GPIO 上保证多少电流?

    此外、如果您有任何参考电路、您能否将其发送给我?

    作为参考、我附上了系统方框图。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ×μ A µA =×μ A 5 μ A =µA μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。