This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS541:当74ALS541未上电时、可以对输出引脚施加3.4V (小于绝对最大额定值)的电压、这是否会对该器件造成任何损坏?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917420/sn74als541-when-74als541-is-not-powered-can-applying-3-4v-less-than-absolute-maximum-ratings-to-output-pin-will-this-cause-any-damage-to-this-device

器件型号:SN74ALS541

当74ALS541未上电时、是否可以对输出引脚施加3.4V (小于绝对最大额定值)的电压、这是否会对该器件造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许仅在输出引脚处于高阻抗状态时才向其施加高达5.5V 的电压。 数据表中并未说明未供电器件的输出处于高阻抗状态。

    但是 、5V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性图23 意味着、即使处于活动状态、ALS 三态输出也可以承受过压。

    如果您想确定、则必须测量输出在这种情况下是否吸收任何电流。