This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:适用于运行@ 125MHz DDR 速率的千兆 RGMII 线路的电平转换器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916602/sn74axc8t245-level-shifter-for-gigabit-rgmii-lines-running-125mhz-ddr-rate

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN74AVC8T245

我看到 TI 已建议使用 SN74LVC8T245或 SN74AVC8T245电平转换器在1.8V 至3.3V 之间进行转换、以实现具有125MH 时钟的千兆 RGMII。

TI 应用手册(SCEA065A–2018年11月–2019年5月修订)中显示的图 表明 、此电平转换器的上升/下降时间可能高达1.5ns (请参阅下面 TI 应用手册中的快照;如果您测量的 VIH VIL 电平为20%至80%、则上升时间最高可达~1.5ns)。 由于 RGMII 的建立/保持时间为~2ns、因此剩余的裕度不大。 此外、以下应用手册表示该图在室中具有标准负载。 因此、如果您考虑整个温度范围内的最坏情况、我想知道该部件是否能够正常工作。 TI 能否对此进行研究并提供包含实际数据和计算的保证/参数、以证明其他情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag、

    这些器件不是专门针对此接口设计的、因此无法保证其正常工作、您可以自行确定电气参数是否满足您的系统需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    那么、TI 不保证提供适用于千兆位 RGMII 的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chirag、

    我不知道 TI 有什么器件可以保证 RGMII 的全面支持。 对于大多数电平转换器而言、这些时序要求非常严格、因此通常很难找到器件。 但是、我可以说、根据经验、其他人已经能够为 RGMII 应用实施此器件以及旧的 SN74AVC8T245器件。