This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:最大比特率:CLVC8T245MRHLTEP

Guru**** 2810765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917039/sn74lvc8t245-max-buad-rate-clvc8t245mrhltep

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我的问题实际上与器件型号:CLVC8T245MRHLTEP 有关

1.8V 至3.3V 和1.8V 至5V 的最大数据速率是多少?

谢谢、
Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定。

    TPD 可用作下限、因此3.3V 时的最大速率至少为135Mbps、5V 时的最大速率至少为140Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!