This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缓冲器

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT125, TPL7407LA, SN74BCT760, SN64BCT757
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917294/buffer

主题中讨论的其他器件:SN74ABT125TPL7407LASN74BCT760SN64BCT757

HII  

我需要使用5V 电源的4通道独立使能三态同相缓冲器 IC、并且在输出为低电平时能够吸收50mA (每个通道)电流。 您能不能为相同的器件建议任何器件。

此致

SaiSneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx125是四个缓冲器、具有低电平有效使能端、74xx126、高电平有效。

    SN74ABT125可灌入高达64mA 的电流。 其输出高电压与 TTL 兼容、即3.4V 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    对于我的应用、输出3.4V 将为低电平。 我想用应用程序的缓冲区替换 DS75451M、因为这个部分在网站上显示绝对值。 如果输出为3.4V、即使缓冲器处于高电平、LED 也有可能被打开。 该输入被提供给 PWM。 您能否为 DS75451M 推荐等效器件? 温度也是如此。 加德不应低于85摄氏度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以反相输入信号、请使用 TPL7407LA 等低侧驱动器。

    否则、请使用具有漏极开路/集电极开路输出的缓冲器、如 SN74BCT760。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    SN74BCT760为70°C。 我能否知道温度等级等于或大于85摄氏度。 还提供器件。  

    此致

    SaiSneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN64BCT757