This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:该器件是否适用于 RGMII 接口转换?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AVCH8T245, SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916903/sn74lvc8t245-is-this-part-suitable-for-rgmii-interface-translation

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVCH8T245SN74AVC8T245SN74AXC8T245SN74AXCH8T245

您好!

应用:MAC (3.3V)-> SN74LVC8T245 -> PHY (2.5V),125MHz

问题说明:  3个原型板中的2个上的网络无法通信、1个板部分时间正常、不稳定。 已确认 PHY 配置正确、并已尝试将 SN74LVC8T245替换为 SN74AVCH8T245和 SN74AVC8T245、但没有任何改进。

请在下图中找到连接。

问题:

1.上述原理图是否有任何改进?  

2.对于 RGMII 接口转换、SN74LVC8T245、SN74AVCH8T245或 SN74AVC8T245是否适合此应用? 请在此处提供适当的器件建议。

如果有任何改进建议、我们将不胜感激。 谢谢。

此致、

苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LVC 仅对5V 信号有意义。

    使用 AVC 毫无意义、因为 AXC 在其他方面更快、更好。

    使用 SN74AXC8T245或 SN74AXCH8T245。