This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14:数据表不匹配(阈值电压)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916823/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14-datasheet-mismatch-threshold-voltages

器件型号:SN74LVC1G14

您好!

在 SN74LVC1G14数据表(版本 Y)中、有一个内插阈值电压图:

虽然 VT+ MIN/max 的布线正常、但 Vt-的布线很奇怪:

在 Vcc=3V 以下、布线值如电气特性中所述。

但如果高于 Vcc=3V、则布线值与电气特性中的值完全不匹配:

哪些值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    我会使用电气说明表、因为这些值在工作温度范围内得到保证。