This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:加电期间混合电压下的 SN74LVC245A

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916399/sn74lvc245a-sn74lvc245a-in-mixed-voltage-during-power-up

器件型号:SN74LVC245A

您好!

有关在3.3V、5V 混合电压应用中使用74LVC245A (3.3V VCC)的问题。 上电顺序为:先为5V、再为3.3V。

由于部分断电支持、74LVC245A 会保持其输出禁用、而3.3V 不会相当高(我猜)。 器件通电时、输入可耐受5V 电压。

但是、在器件未通电时、输入(控制和/或数据)会怎么样? 在3.3V 电源不工作的情况下、是否可以将有源5V 信号应用于74LVC245A 的控制和/或数据输入? 引脚到 VCC 之间是否有内部二极管?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于部分断电支持、74LVC245A 会保持其输出禁用、而3.3V 不会相当高(我猜)。 器件通电时、输入可耐受5V 电压。  正确、该器件支持带电插入。

    但是、在器件未通电时、输入(控制和/或数据)会怎么样? 在3.3V 电源不工作的情况下、是否可以将有源5V 信号应用于74LVC245A 的控制和/或数据输入? 引脚到 VCC 之间是否有内部二极管?  这应该很好、在这个器件上、从输入到 VCC 没有二极管。

    谢谢!

    乍得克罗斯比