This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC574:JM38510/65604BRA VS SNJ54HC574J

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916372/sn54hc574-jm38510-65604bra-vs-snj54hc574j

器件型号:SN54HC574

尊敬的 TI E2E 社区:

我想知道  JM38510/65604BRA 和 SNJ54HC574J 之间的区别:

在"TI 的命名规则和流程文档"中提到、JM38510/65604BRA 在 JAN 斜杠表中进行了电气测试而 SNJ54HC574J 在 TI 数据表中进行了电气测试

 这些电气测试之间有何差异?

谢谢、此致、

Sushma Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushma、

    请参阅以下内容:

    谢谢!

    乍得克罗斯比