This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:关于用于 I2C 信号的电平转换器 TXS0102

Guru**** 2576615 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916443/txs0102-about-level-shifter-txs0102-for-i2c-signal

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

尊敬的团队:

我计划将电平转换器 TXS0102用于 I2C 信号。 VCCA 和 VCCB 的电压域均为3.3V。

TXS0102需要 VCCB >=VCCA。 但我们的设计是 VCCA (CAM_3V3)和 VCCB (V_IO_3V3)的3.3V 电压。

VCCA 和 VCCB 上的纹波(<100mV)是否会导致任何问题? 此外、V_IO_3V3和 CAM_3V3来自不同的 LDO、可能稍有不同。

您能否帮助检查以下原理图是否正常?  

谢谢你。

Kane