This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:连接 VCCA 和 A 引脚

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916326/sn74aup1t34-tying-vcca-and-a-pins

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T126

您好!

我有模块 X 的数据线、其典型电压为1.8V。 我计划将其连接到 VCCA (电源)和 A (数据)引脚。 然后、B 将连接3.3V 的 MCU GPIO。 我想知道是否可以将 VCCA 和 A 引脚组合在一起。  

目标是仅在模块 X 的 GPIO 为高电平时允许数据通过、反之亦然。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 为 GND 时、B 输出将具有高阻抗。 那么、这将起作用。

    更明显(更便宜)的解决方案是将数据线连接到 SN74LV1T126的 OE 输入。