This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:IF 可用于1.8V LVCMOS 电平转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916294/lsf0204-if-can-be-used-for-1-8v-lvcmos-level-shifter

器件型号:LSF0204

大家好、

我的客户以前使用过 LSF0204、但现在他们需要1.8V LVCMOS 电平转换器。 我检查了数据表、端口 A 的 VIL 和 VIH 可以满足 LVCMOS 规格、但我没有发现 VOL 和 VOH 的规格。 LSF0204是否可用于1.8V LVCMOS?

谢谢!

Gary